Configurar el tiempo de espera de inactividad de una sesión
Utilice
IdleTimeoutEvent
para tener un tiempo de espera de inactividad aplicable a toda la sesión. Un tiempo de espera puede activar cualquier evento personalizado- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaUIy seleccione .SesiónDeInterfazDeUsuario# (type)aparece en laVista del proyecto.
- EnVista del proyecto, seleccioneSesiónDeInterfazDeUsuario# (type).
- EnPropiedades, establezca estos valores:
- Duración del tiempo de espera de inactividad. Introduzca la duración del tiempo de espera.
- Tiempo de espera de inactividad activo. Se debe establecer enVerdadero.
- EnEventosdespués deIdleTimeoutEvent, seleccione
Agregar nuevo método, expandaComandosy navegue para seleccionar el comando que se ejecutará cuando se active el evento de tiempo de espera.
Entregue su opinión