Configurar tiempo de espera de inactividad de un contenedor
Aplique un tiempo de espera de inactividad a un objeto de contenedor específico mediante un NetLogic. Los tiempos de espera de inactividad configurados con un NetLogic no se aplican a todo el proyecto. Un tiempo de espera puede activar cualquier evento personalizado.
- En la barra de herramientas, seleccioney busqueBibliotecas de plantillasIdle Timeout
- EnComponentes, arrastreTiempo de espera de inactividaddirectamente hastaMainWindow (type)o hasta laVista del proyectoen la que desea mostrar el protector de pantalla.Para obtener más información sobre las pantallas, vea Pantalla.
- EnBibliotecas, seleccioneCerrar.
- EnDuration, introduzca el tiempo antes de que se produzca el tiempo de espera.
- EnVista del proyecto, seleccioneIdleTimeoutLogicy establezca estos valores enPropiedades:
- Habilitado. Se debe establecer enVerdadero
- Duración. Se debe establecer el tiempo de espera de inactividad.
- EnVista del proyecto, expanda laIdleTimeoutLogicimportada y seleccioneOnTimeout.
- EnPropiedadesdespués deOnTimeout, seleccione.

- En el explorador, expandaComandos, expanda el tipo de comando y, a continuación, seleccione el comando que se ejecutará cuando el evento de tiempo de espera se active.
Entregue su opinión