Guardar un proyecto
Guarde un proyecto para guardar el contenido. Almacene los proyectos localmente, en un repositorio de control de versiones, en una unidad de red o en una unidad extraíble.
- Guarde un proyecto con uno de estos tres métodos:
- En la barra de herramientas, seleccioneGuardar.El proyecto se guarda como un proyecto en la misma ubicación desde la que ha abierto el proyecto.
- En la barra de herramientas, seleccione la flecha hacia abajo después de
, seleccione
Guardar comoy, a continuación, enGuardar proyecto como, guarde el proyecto:- Nombre. Introduzca un nuevo nombre.
- Ubicación. Introduzca la ubicación en la que desea guardar el proyecto.
- (Opcional)Usar control de versiones. Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados y almacenar el proyecto en un repositorio Git.CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, el nombre que guarde y el nombre del repositorio deben coincidir. Los nombres solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
- (opcional)Cifrar secretos. Seleccione esta opción para cifrar los datos confidenciales en el proyecto.
- SeleccioneAceptar.
- En la barra de herramientas, seleccione .El proyecto se guarda y se realiza una confirmación en el repositorio de control de la versión local.
repositorio
unidad de red
unidad extraíble
Entregue su opinión