Reemplazar texto en un proyecto
Busque y reemplace nombres o valores de objetos específicos en un proyecto.
- Puede elegir entre:
- En la barra de herramientas, seleccione.

- Presione/Ctrl/Shift.H
- EnBuscar o reemplazar en el proyecto, en la fichaReemplazar, escriba el texto que desea buscar enBuscar.
- (Opcional) EnEncontrar, seleccione:
- Cualquier cosa. Buscar en nombres y valores.
- Nombres. Buscar solo en nombres.
- Valores. Buscar solo en valores.
- (Opcional) EnCarpeta, seleccione la carpeta en la que desea buscar.
- (Opcional) EnÁmbito, seleccione una de las siguientes opciones:
- Todo el proyecto. Buscar en todo el proyecto.
- Elementos del proyecto. Restringir el ámbito de búsqueda a los elementos del proyecto.
- Soluciones .Net. Restringir el ámbito de búsqueda a los archivos NetLogic y su contenido. Al seleccionarSoluciones .Netse deshabilita la opciónCarpeta.
- (Opcional) Seleccione o desactive cualquiera de las siguientes opciones:
- Coincidir mayúsculas y minúsculas. Restringir la búsqueda a los términos con las mayúsculas y minúsculas especificadas.
- Palabra entera. Buscar solo palabras completas.
- Expresión regular. Usar expresiones regulares en el texto para buscar. Al seleccionarExpresión regularse deshabilitan las opcionesCoincidir mayúsculas y minúsculasyPalabra entera.CONSEJO: El campoExpresión regularadmite la sintaxis de expresión regular básica POSIX. Por ejemplo, busqueMotor.*Speedpara encontrar objetos que comiencen con "Motor" y terminen con "Speed", que incluyan cualquier carácter en medio.
- EnReemplazar con, introduzca el texto con el que desea reemplazar el texto encontrado.
- SeleccioneReemplazar.
Los resultados del reemplazo se muestran en
Salida
.Entregue su opinión