Abrir un proyecto
Abra proyectos desde una carpeta local, una red compartida o un repositorio de origen.
- En la barra de herramientas principal, seleccione.
ProyectoSe abre la página Inicio. - A la izquierda, seleccioneAbrir.
- En la parte superior de la página de inicio, seleccione una de las siguientes opciones:
- Reciente. Seleccione o desplácese para seleccionar el proyecto que desee abrir y, a continuación, seleccioneAbrir.CONSEJO: Al abrir un proyecto reciente, cerca de la parte superior de la página de inicio después deFiltro, seleccioneTodo,LocaloRemoto. Seleccione la flecha para alternar el orden de la lista en función de la última fecha y hora en que se modificaron.CONSEJO: Para buscar un proyecto, vaya a C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects para seleccionar el archivo de proyecto de Optix (.optix) o el archivo de proyecto exportado (.optix.z) que desea abrir. Para obtener más información sobre la exportación a archivos, consulte Exportar un proyecto.
- Remoto. SeleccioneRemotopara seleccionar el proyecto que desea abrir o introduzca una URL para acceder a un proyecto remoto:
- URL remota. Introduzca la URL del repositorio remoto. Dirección URL en la que se almacena el archivo de forma remota. Si no conoce la URL, pregunte al Administrador del sistema.
- Ubicación. Introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto.CONSEJO: La ubicación predeterminada es. SeleccioneC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixpara buscar una ubicación diferente.
Examinar archivosCONSEJO: Si inicia sesión enFactoryTalk Optixy en una solución de control de versiones compatible, la página de inicio muestra de forma automática todos los posibles repositorios a los que puede acceder con su cuenta de control de versiones y todos los proyectos que puede abrir. El inicio de sesión en una solución de control de versiones yFactoryTalk®Hub™sincroniza los repositorios. - SeleccioneAbrir. Aparece "Abriendo el proyecto desde el equipo remoto" en la barra de estado y el nuevo proyecto se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
- Cargar desde dispositivo. Seleccione el dispositivo para cargar el proyecto en el equipo de desarrollo, seleccioneConectary, a continuación:
- Si es necesario, introduzca la contraseña.
- (Opcional) Seleccione los archivos que desee cargar.
- (Opcional) Cambie el destino.
- SeleccioneAceptar.
Para obtener más información sobre cómo retener datos en almacenamientos de retentividad cargados desde un dispositivo, consulte Administrar datos cargados desde un dispositivo.Para obtener más información sobre cómo descargar proyectos de origen en dispositivos de destino, consulte Agregar un dispositivo de destino.
- Si el proyecto se ha creado con una versión anterior deFactoryTalk Optix Studio, se abreActualización del proyectoy se actualiza a la última versión. SeleccioneActualizarpara actualizar y abrir el proyecto.
Se abre el proyecto. Si ya hay un proyecto abierto, el proyecto se abre en una nueva instancia de
FactoryTalk Optix Studio
.reciente
remoto
reciente
local
Entregue su opinión