Desplazarse por los nodos
Desplácese por el contenido del proyecto en
Vista del proyecto
.- Realice cualquiera de las siguientes acciones:
- Seleccione cualquier nodo de laVista del proyectoy empiece a escribir el nombre del nodo que desea buscar.Se seleccionará la nota coincidente.CONSEJO: Los nodos se buscan hacia abajo desde el nodo seleccionado actualmente. Si no hay ninguna coincidencia, la búsqueda continúa desde el primer nodo hasta el nodo seleccionado actualmente.
- Para expandir el nodo seleccionado, pulse.Right arrow
- Para contraer el nodo seleccionado, pulse.Left arrow
- Para seleccionar el nodo inferior, pulse.Down arrow
- Para seleccionar el nodo superior, pulse.Up arrow
- Para seleccionar el nodo seleccionado anteriormente, seleccione.
Navegar hacia atrás - Para seleccionar el nodo más reciente, seleccione.
Navegar hacia adelante - Haga clic con el botón derecho en el nodo del proyecto raíz y seleccioneContraer todopara contraer todos los nodos y facilitar la navegación.
- Divida laVista del proyectoen dos áreas por las que puede desplazarse por separado. Seleccione
Vista en dos paneles del proyectopara dividir la vista. Seleccione
Vista en dos paneles del proyectode nuevo para quitar la división en la vista.
navegar
Entregue su opinión