Crear una enumeración
Cree un objeto de enumeración y defina los miembros de enumeración en el editor.
- Haga clic con el botón derecho en el nodo que contendrá la enumeración y seleccione .
- SeleccioneEnumeracióny elijaSeleccionar.Enumeraciónaparece debajo del nodo.#
- EnVista del proyecto, haga doble clic enEnumeración.#El editor de enumeración aparece en el editor.
- En el editor, administre los miembros de enumeración:
- Para agregar un miembro, seleccioney rellene:

- Valor. Valor de miembro de enumeración. El valor suele ser un entero consecutivo.
- Nombre para mostrar. Nombre del miembro de enumeración.
- Descripción. Información adicional sobre el miembro de enumeración.
- Para editar unValor,Nombre para mostraroDescripción, haga doble clic en la celda correspondiente e introduzca un nuevo valor.
- Para quitar un miembro, seleccione una celda en la fila correspondiente y elija.Eliminar
- (Opcional) EnPropiedades, seleccione, seleccione
Nombre para mostrare introduzca el nombre que desea mostrar. - (Opcional) EnPropiedades, seleccione, seleccione
Descripcióne introduzca la descripción.
enumeración
Entregue su opinión