Crear una carpeta de biblioteca
Cree una carpeta en una biblioteca local o remota para organizar las plantillas que pertenecen a esa biblioteca.
- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- Seleccione una biblioteca en la que desee agregar una carpeta.
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioney después
Nueva carpeta. - (Opcional) Introduzca un nombre para la carpeta.
La nueva carpeta aparece bajo la biblioteca seleccionada en
Bibliotecas de plantillas
.Entregue su opinión