Confirmar una biblioteca
Confirme los cambios en una biblioteca local o remota para guardar los cambios solo en el equipo local. No se realiza una copia de seguridad de los cambios confirmados (o insertados) en un repositorio remoto.
Requisitos previos
- Para confirmar una biblioteca
- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- Seleccione
Confirmar. - Escriba un mensaje de confirmación significativo.
- SeleccioneAceptar.
Hay una nueva versión de la biblioteca guardada en el equipo local.
Entregue su opinión