Agregar una pluma de línea de matriz
Agregue una pluma de línea de matriz para visualizar la distancia entre los valores de una variable bidimensional.
Requisitos previos
- Agregar una pluma de línea de matriz
- EnVista del proyecto, seleccione o cree una variable bidimensional del tipo de datos Número.Para obtener más información, consulte Variables.Por ejemplo, cree una variable del tipo de datos Número[2,2].
- Elija o cree un objetoGráficoDeXY.
- EnPropiedades, junto aPlumas, seleccioney seleccione
Pluma de línea de matriz. - Cree un vínculo dinámico entre laMatriz de puntosy la variable bidimensional.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (Opcional) Haga que la pluma de línea de matriz se edite en tiempo de ejecución:
- Establezca la propiedadEditableenVerdadero.
- EnMatriz de puntos, seleccioney seleccione
Cambiar vínculo dinámicoAvanzado. - EnEditor de vínculos dinámicos complejos, establezca la dirección del vínculo en
.
línea de matriz
Entregue su opinión