Configurar una tendencia
Configure el origen de los datos que se mostrarán en el objeto Tendencia. Agregue una pluma para cada punto de datos que desee dibujar en el gráfico de tendencias. Al proyectar tendencias de datos históricos de una base de datos, se dibuja una línea de tendencias entre puntos cuando el registrador no captura datos.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo que contendrá el objetoTendenciay seleccione .
- EnPropiedades, enModo de tendencia, seleccione una de las siguientes opciones:
- Normal. El modo predeterminado de los gráficos de tendencia. Desplácese y haga zoom en el gráfico de tendencia.
- Traza. Agrega trazos de tiempo al gráfico para marcar puntos de datos significativos.
- Rango. Seleccione, mueva y cambie el tamaño de los rangos de tiempo en el gráfico de tendencias.
CONSEJO: Los objetos de tendencia exponen métodosBorrar trazas de tiempoyBorrar rangos de tiempo. Para poder eliminar trazos y rangos de tiempo del gráfico de tendencias, puede asociar estos métodos a eventos de botón. Para obtener más información, consulte Agregar un método a un evento existente. - Cree un vínculo dinámico entre elModeloy un nodo o una base de datos a partir de los cuales desea obtener los datos.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.CONSEJO: Para configurar las plumas de tendencia y tendencias para los datos del registrador de datos, en laVista del proyecto, ponga un registrador de datos en la tendencia del editor. También puede poner el registrador de datos en elModelode tendencia enPropiedades.
- (Opcional) Configure las propiedades de las tendencias:
- Consulta. Consulta SQL que filtra los datos. Para obtener más información sobre las consultas, vea Consultas SQL.
- Tiempo de actualización. Tiempo de muestreo.
- Zona horaria de referencia. Zona horaria correspondiente a la fecha y la hora en el eje X.
- EnPlumas, asociePlumaDeTendenciaal origen de datos de la pluma.#Tipo de datosOrigen de datosValores en tiempo real de una variable específicaVínculo dinámico a una variable.Valores en tiempo real muestreados por un registrador de datosVínculo dinámico a la propiedadÚltimo valorde un Registrador de datos.Valores históricos de las variables almacenadas en una base de datosNombre de la columna de interés en una base de datos.No cree un vínculo dinámico a la columna de interés en la base de datos. En su lugar, proporcione el nombre de la columna.
- (Opcional) Configurar las propiedades de la pluma:
- Grosor. Grosor de línea de la pluma.
- Título. Título de la pluma.
- Color. Color de la línea de pluma.
- Habilitado. Muestra u oculta la pluma.
- (Opcional) Para agregar un umbral a una pluma, junto aUmbrales, seleccioney configure las propiedades
Umbral:#- Valor. Posición de la línea de umbral en el eje Y.
- Color. Color de la línea de umbral.
- Grosor. Grosor de la línea de umbral.
- (Opcional) Para agregar un eje Y, haga clic con el botón derecho enPlumaDeTendenciay seleccioneYAxis.CONSEJO: Agregar más ejes Y a plumas de tendencia es útil para visualizar los mismos datos en diferentes escalas. Para controlar la escala, establezca las propiedadesValor máximoyValor mínimo.
- (Opcional) Configure las propiedades del eje X:
- Interactivo. Hace que el eje X sea interactivo en tiempo de ejecución.Solo se aplica alModo de tendencianormal.
- Fecha y hora. Fecha y hora que se muestran en el eje X en tiempo de ejecución. El valor predeterminado es la hora actual.
- Posición. Si especificaFecha y hora, puede establecer la posición del eje X en una de las siguientes opciones:
- Izquierda. Muestra la fecha y hora especificadas a la izquierda del eje X.
- Derecha. Muestra la fecha y hora especificadas a la derecha del eje X.
- Centro. Muestra la fecha y la hora especificadas en el centro del eje X.
- Seguir. Desplaza el eje X automáticamente a medida que avanza el tiempo en tiempo de ejecución.
- Ventana de tiempo. Intervalo de tiempo que muestra la tendencia (en milisegundos).
- (Opcional) Configure las propiedades del eje Y:
- Escalado automático. Escala el eje Y en tiempo de ejecución basándose en los valores mínimo y máximo.
- Interactivo. Hace que el eje Y sea interactivo.
- Valor mínimo. Valor mínimo mostrado en el eje Y.
- Valor máximo. Valor máximo mostrado en el eje Y.
- (Opcional) Agregue el métodoActualizardel objetoTendenciaa un evento.Por ejemplo, asocie el métodoActualizarcon elEvento MouseClickde un objetoBotón.
tendencia
Entregue su opinión