Errores de certificado
Los errores de certificado pueden aparecer cuando se utiliza el objeto del explorador web.
Errores de certificado que se omiten en tiempo de ejecución cuando
Omitir errores de CA no válidos
está establecido en Verdadero
. Para obtener más información, consulte Configurar un explorador web.Error | Descripción |
|---|---|
CertificateAuthorityInvalid | Certificado no firmado por una CA de confianza |
Errores de certificado enumerados en
Error de certificado
. Para ignorar los errores, seleccione Aceptar el riesgo y continuar
en tiempo de ejecución.Error | Descripción |
|---|---|
SslPinnedKeyNotInCertificateChain | El certificado no coincide con las claves públicas integradas ancladas del nombre de host |
CertificateCommonNameInvalid | El nombre común del certificado no coincide con el nombre del host |
CertificateDateInvalid | El certificado no es válido en la fecha y hora actuales |
CertificateAuthorityInvalid | Certificado no firmado por una CA de confianza |
CertificateContainsErrors | El certificado contiene errores |
CertificateNoRevocationMechanism | No se puede determinar si el certificado se ha revocado |
CertificateUnableToCheckRevocation | No se puede obtener la información de revocación del certificado |
CertificateRevoked | Certificado revocado |
CertificateInvalid | Certificado no válido |
CertificateWeakSignatureAlgorithm | Certificado firmado con un algoritmo de firma débil |
CertificateNonUniqueName | El nombre de host del certificado no es único |
CertificateWeakKey | El certificado contiene una clave débil |
CertificateNameConstraintViolation | Los nombres DNS reclamados por el certificado infringen las restricciones de nombre |
CertificateValidityTooLong | Período de validez del certificado demasiado largo |
CertificateTransparencyRequired | No se puede obtener la información de transparencia del certificado requerida del servidor |
CertificateKnownInterceptionBlocked | Certificado conocido para la interceptación por una entidad distinta del propietario del dispositivo |
certificado
Entregue su opinión