Botón retardado
Genera eventos para ejecutar métodos. Incluye un evento MouseLongPress.
Eventos
Utilice estos eventos de botón para activar métodos:
Evento | Generado en tiempo de ejecución cuando |
|---|---|
Evento MouseLongPress | Se hace clic o se toca un objeto durante el tiempo especificado en la propiedad Retardo . |
Evento MouseClick | Un objeto se hace clic o se toca y después se suelta. |
Evento MouseDown | Se hace clic o se toca un objeto. |
Evento MouseUp | Se libera el clic o el toque del objeto. |
Ejemplo
Botón retardado predeterminado

Entregue su opinión