Configurar una tabla de bases de datos
Puede configurar manualmente una estructura de base de datos y rellenarla con métodos NetLogic o utilizando un cliente OPC UA.
Requisitos previos
- Para configurar una tabla de bases de datos
- En laVista del proyecto, seleccione el objetoBase de datos.
- EnPropiedades, junto aTablas, seleccionepara agregar una tabla de base de datos.

- Junto aColumnas, seleccionepara crear una columna de tabla.

- (Opcional) Para cambiar el tipo de datos del valor de columna, junto aColumna, seleccione#BaseDataTypey seleccione un tipo de datos diferente.
- Introduzca un valor deColumnao cree un vínculo dinámico.#
- (Opcional) Para cambiar el nombre de la columna. pase el cursor sobreColumna, seleccione#e introduzca un nombre personalizado.

- Si utiliza una base de datos incrustada, establezcaLímite de registro.
- El valor mínimo deLímite de registroes1000.
- La propiedadLímite de registrosolo surte efecto si hay al menos una columna en la tabla denominadaTimestampoTimey tiene el tipo de datosDateTime. Las columnasTimestampoTimese agregan automáticamente a la tabla si utiliza una base de datos para almacenar datos de un registrador.
En tiempo de ejecución, cualquier registro que supere el límite de registro se elimina.IMPORTANTE: Los registros se eliminan cuando superan un umbral equivalente al0.1%del valor de límite. Por ejemplo, siLímite de registroestá establecido en10000, cuando se alcanzan los10010registros, los10registros más antiguos se eliminarán automáticamente.
Entregue su opinión