Resumen de alarmas
Use el widget
Resumen de alarmas
para mostrar información esencial sobre todas las alarmas retenidas y no suspendidas actualmente en un proyecto.Información general
Use el
Resumen de alarmas
para:- reconocer alarmas
- deshabilitar alarmas
- suspender alarmas
- ordenar alarmas
- filtrar alarmas
- ver detalles de las alarmas
- restablecer alarmas enclavadas
- confirmar alarmas
- suprimir alarmas
- ver un resumen de recuentos de alarmas
El widget
Resumen de alarmas
muestra estas columnas de información:Columna | Descripción |
|---|---|
Prioridad | Prioridad de alarma. Los siguientes valores están disponibles:
|
Estado | Estado de alarma. Los siguientes valores están disponibles:
|
Hora del evento | La hora a la que la condición o subcondición de la alarma cambió al estado que se muestra actualmente. |
Nombre de la condición | Muestra la condición de alarma. El valor de visualización del campo Nombre de condición depende de la lógica de la alarma |
Confirmado | Indica si la alarma está confirmada o no |
Nombre | Nombre del objeto de alarma que generó el evento de alarma. |
Mensaje | Mensaje asociado al evento de alarma. Por ejemplo, si HH está activa, se mostrará un mensaje exclusivo para HH. En la ventana emergente de detalles de la alarma, se muestra el mensaje con mayor prioridad. |
Variable de origen | La variable supervisada por el evento. |
En
Propiedades
, puede seleccionar qué columnas de la tabla de resumen de alarmas se muestran, así como deshabilitar u ocultar botones específicos.Entregue su opinión