Vista de Detalles de la alarma
Puede abrir la vista
Detalles de la alarma
desde el Resumen de alarmas
o el Administrador de alarmas
para mostrar información detallada sobre una alarma seleccionada.Variable de alarma | Descripción |
|---|---|
Estado actual | Estado actual del resumen de alarmas. El campo Estado actual muestra el valor dependiendo de la lógica de la alarma. |
Mensaje | Mensaje asociado al evento de alarma, que se muestra cuando la alarma está activa. Muestra el mensaje del estado de alarma más alto aplicable. |
Estado | Estado muestra una combinación de todas las condiciones de una alarma. Si alguna condición de la alarma es En alarma o No reconocida, la alarma aparecerá como En alarma o No reconocida. |
Gravedad | El valor numérico asignado a la prioridad asignada de la condición de alarma. 1-250 (baja) 251-500 (media) 501-750 (alta) 751-1.000 (urgente) |
Confirmado | Se muestra si se ha confirmado la alarma. |
Sin confirmar | Se muestra si no se ha confirmado la alarma. |
Estado de inhibición | Cuando una alarma tiene más de un estado de inhibición, el icono del estado de inhibición más alto aparece en la tabla. Si no aparece ningún icono, la alarma es de buena calidad y no se ha deshabilitado, suprimido ni suspendido. |
Nombre | Nombre del objeto de alarma que generó el evento de alarma. |
Variable de origen | Variable monitorizada por el evento. |
Calidad | Muestra información de un fallo en caso de alarmas con fallos. Correcta: la alarma no está en estado de fallo Incorrecta: la alarma está en estado de fallo, no se puede acceder al controlador o la variable InFaulted de IBA/TBA está establecida en verdadero. |
Hora del evento | Fecha y hora en que se produjo el evento de alarma. |
Hora de en alarma | La hora en la que la alarma seleccionada entró en el estado En alarma. |
Hora de salida de alarma | Hora a la que la alarma seleccionada entró en estado Normal o Fuera de alarma. |
Duración de suspensión | Tiempo predeterminado durante el cual la condición de alarma seleccionada se suspende para impedir la notificación de nuevos cambios de estado. La duración de la suspensión se asigna a la alarma del proyecto |
Suspensión temporizada máx. | Tiempo máximo que la alarma puede suspenderse. |
Hora de suspensión | Hora a la que se suspendió la alarma seleccionada. |
Hora de anulación de suspensión | Hora a la que se anuló la suspensión de la alarma seleccionada. Si la alarma está suspendida actualmente, este es el momento en el que la alarma deja de estar suspendida automáticamente cuando caduca la duración de la suspensión. |
Hora de habilitación | Hora a la que se habilitó la alarma seleccionada. |
Hora de deshabilitación | Muestra la hora a la que se deshabilitó la alarma seleccionada. |
Hora de supresión | Hora a la que se suprimió la alarma seleccionada. |
Hora de anulación de supresión | Hora a la que se ha anulado la supresión de la alarma seleccionada. |
Entregue su opinión