Paquetes NuGet

Algunos widgets y scripts de la biblioteca requieren que se instalen paquetes NuGet específicos.
Para obtener más información acerca de NuGet, consulte Una introducción a NuGet? | Documentación de Microsoft.
IMPORTANTE:
FactoryTalk Optix Studio
solo admite bibliotecas de .NET con el marco de destino .NET Standard 8. Para depurar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
con
Visual Studio®
o
Visual Studio Code®
, instale el SDK de .NET.
Instale los paquetes NuGet en el editor de código de su elección. Consulte Instalar paquetes NuGet en Visual Studio y Instalar paquetes NuGet en Visual Studio Code.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal