Seleccionar un dispositivo de destino

Seleccione un dispositivo de destino ya configurado para implementar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
a través de la red en el dispositivo de destino.
  1. En la barra de herramientas principal, junto a
    En ejecución
    , seleccione el menú desplegable de destino.
  2. (Opcional) En
    Configuración del dispositivo de destino
    , para mostrar únicamente los dispositivos de destino remotos activos, alterne
    Dispositivos remotos activos
    .
    CONSEJO: Actualice los dispositivos de destino remotos seleccionando
    Actualizar
    .
  3. Seleccione un dispositivo de destino.
  4. Elija
    Seleccionar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal