Exportar una aplicación FactoryTalk Optix

Exporte una
Aplicación FactoryTalk Optix
para implementar la aplicación en dispositivos de destino no accesibles en la red.
  1. Seleccione la flecha situada junto a
    Guardar
    para abrir el menú desplegable y después seleccione
    Exportar
    Aplicación FactoryTalk Optix
    .
  2. En el cuadro de diálogo, complete:
    • Plataforma
      . Seleccione el sistema operativo del dispositivo de destino.
    • Ubicación
      . Escriba la ruta de acceso a la ubicación en la que desea guardar la
      Aplicación FactoryTalk Optix
      . También puede seleccionar el icono de carpeta para buscar la carpeta.
      CONSEJO: Una carpeta solo puede contener una
      Aplicación FactoryTalk Optix
      . Cada
      Aplicación FactoryTalk Optix
      debe usar una carpeta independiente.
  3. (Opcional) Si está disponible, complete la
    Contraseña
    para proteger con contraseña la aplicación exportada.
    La aplicación exportada está cifrada. El sistema le solicitará que introduzca la contraseña cuando importe la aplicación al dispositivo de destino.
  4. Seleccione
    Exportar
    .
Durante la exportación de
Aplicación FactoryTalk Optix
se muestra una ventana de progreso. Una vez completada la exportación, aparecerá un cuadro de diálogo para informar de que la
Aplicación FactoryTalk Optix
se ha exportado correctamente a la ubicación especificada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal