Modos de FactoryTalk Optix Runtime

Cuando se implementa una aplicación, el modo en que
FactoryTalk Optix
se ejecuta depende de cómo se configure
FactoryTalk Optix
Update Server durante la instalación.
Los dos modos de
FactoryTalk Optix
son:
  • FactoryTalk Optix en ejecución como un modo de aplicación.
    Cuando FactoryTalk Optix se ejecuta como una aplicación, la aplicación implementada está accesible con el motor de presentación nativo y el motor de presentación web. Este modo lo suelen utilizar los usuarios locales que han iniciado sesión en el dispositivo o han accedido al HMI y los usuarios remotos que se conectan desde un cliente web si se agregó la presentación web.
  • FactoryTalk Optix se ejecuta como modo de servicio.
    En este modo,
    FactoryTalk Optix
    ejecuta la aplicación implementada como un servicio de Windows. El servicio se inicia cuando se inicia el dispositivo en tiempo de ejecución y ejecuta automáticamente la aplicación implementada. Este modo puede utilizar el
    Motor de presentación web
    que puede agregar a la
    Vista del proyecto
    . Utilice este modo para interactuar con la aplicación mediante el explorador web de cualquier dispositivo que pueda acceder al dispositivo de tiempo de ejecución a través de una dirección de Ethernet IP. Sin un
    Motor de presentación web
    , la aplicación sigue ejecutándose sin mostrarse en una interfaz de usuario. Este modo se suele utilizar cuando la aplicación no tiene una interfaz de usuario, como una puerta de enlace de datos.
    CONSEJO: El
    Motor de presentación nativo
    no está admitido en el modo
    FactoryTalk Optix
    Runtime como un servicio.
CONSEJO: Las
Aplicaciones FactoryTalk Optix
que utilizan el modo Runtime como un servicio se implementan en C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService.
Para utilizar cualquiera de los modos de tiempo de ejecución, instale las Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime en el dispositivo de tiempo de ejecución. Consulte la
Guía de instalación de FactoryTalk Optix
. Puede personalizar la instalación para instalar FactoryTalk Optix Runtime como un servicio. Si no instala FactoryTalk Optix Runtime como un servicio, se instala como una aplicación de forma predeterminada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal