Agregar autenticación de usuario

Autentique su identidad de
FactoryTalk Optix
en su solución de control de versiones. Debe agregar autenticación de usuario para insertar los cambios guardados y confirmados en un repositorio remoto.
Requisitos previos
Para agregar una identidad local:
  • Obtenga la dirección URL del servidor de control de versiones.
  • Genere el token de acceso menos permisivo que le permita acceder a la API del servidor de control de versiones, leer desde repositorios y escribir en repositorios.
  1. Para agregar la autenticación de usuario
  2. Seleccione
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    .
  3. Seleccione
    Control de versiones
    .
  4. Seleccione:
    • Un proveedor local. Introduzca la URL del servidor y el token de acceso personal y, a continuación, seleccione
      Agregar identidad
      .
    • Un proveedor de nube. Seleccione
      Agregar identidad
      y siga las instrucciones del explorador web.
La identidad del proveedor del control de versiones aparece en
Inicio de sesión de identidad del proveedor
. Ahora puede insertar los cambios guardados y confirmados en un proyecto compartido en el repositorio remoto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal