Variables de fecha y hora
Vincule una propiedad de un objeto gráfico a una variablee
DateTime
predefinida para configurar la fecha y la hora en el dispositivo HMI. Por ejemplo, vincule a la variable Zona horaria
para mostrar la zona horaria local del dispositivo HMI. Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.La categoría
DateTime
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con la fecha y la hora del dispositivo HMI.Variable | Tipo | Definición | Lectura o escritura | Reinicio necesario |
---|---|---|---|---|
Sincronización de hora | TimeSynchronizationModeEnum | Sincronización de hora manual o automática | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Servidor NTP remoto | String | Configuración del servidor NTP remoto que proporciona la hora | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
Fecha y hora | DateTime | Fecha y hora del dispositivo HMI. | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
Zona horaria | String | Zona horaria del dispositivo HMI. | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
Interfaces de servidor NTP locales | String[0] | Interfaces a través de las cuales el sistema actúa como servidor NTP | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
variable de fecha y hora
sincronización de hora
servidor ntp remoto
fecha y hora
zona horaria
servidor ntp local
Entregue su opinión