Variables de la aplicación
Vincule una propiedad de un objeto gráfico a una variable de
Aplicación
predefinida para configurar la FTOptixApplication
. Por ejemplo, vincule a la visibilidad de una propiedad para hacer que el objeto parpadee en función de un estado de máquina o proceso.Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.La categoría
Aplicación
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con la FTOptixApplication
.Variable | Tipo | Definición | Lectura o escritura | Reinicio necesario |
---|---|---|---|---|
Parpadeo rápido | Boolean | Un valor variable que alterna entre activado durante 1 segundo y desactivado durante 0,5 segundos. | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Parpadeo medio | Boolean | Un valor variable que alterna entre activado durante 2 segundos y desactivado durante 1 segundo. | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Parpadeo lento | Boolean | Un valor variable que alterna entre activado durante 3 segundos y desactivado durante 1,5 segundos. | Solo lectura | Reinicio no necesario |
variable de aplicación
parpadeo rápido
parpadeo medio
parpadeo lento
Entregue su opinión