Crear un informe
Para crear un informe, agregue el objeto del informe a la
Vista del proyecto
.- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enInformesy, a continuación, seleccione .Informesaparece en la#Vista del proyecto.
- Para cambiar el nombre del informe, en laVista del proyecto, pase el cursor por encima del informe, seleccionee introduzca un nuevo nombre.
- Para cambiar el formato de todas las páginas del informe, edite los valores dePropiedades.
- En laVista del proyecto, expanda el informe.
- En laVista del proyecto, en el informe, seleccioneEncabezadoy edite los valores dePropiedadespara cambiar el aspecto del encabezado.
- Agregue secciones de panel al informe:
- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enSeccionesy seleccione .
- SeleccioneSecciónDelPanely edite los valores de#Propiedadespara cambiar el aspecto de la sección del panel.
- Haga clic con el botón derecho en la sección del panel y seleccionepara agregar un objeto secundario a la sección del panel.Seleccione cualquiera de los siguientes objetos:
- Etiqueta. Consulte Etiqueta.
- Rectángulo. Consulte Rectángulo.
- Panel. Una sección de panel dentro de una sección de panel.
- Imagen. Consulte Imagen.
- Gráfico circular. Consulte Gráfico circular.
- Gráfico de histograma. Consulte Gráfico de histograma.
- Tendencia. Consulte Tendencia.
- Gráfico de XY. Consulte Gráfico de XY.
- Edite los valores del objeto secundario enPropiedades.
- Para agregar una sección de cuadrícula de datos al informe:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enSeccionesy seleccione .
- SeleccioneSecciónDeCuadrículaDeDatosy, en#Propiedades, seleccione los datos que se mostrarán y cambie el aspecto predeterminado.
- Para agregar una columna, junto aColumnas, seleccioney seleccioneColumna de textooColumna de imagen.
- Para configurar una columna, en la columna enPropiedades, establezca el título y cambie el aspecto predeterminado.
- Para quitar una columna, junto a la columna, seleccione.Eliminar
CONSEJO: Para garantizar que el informe se genere según lo esperado, asegúrese de que cada sección de la cuadrícula de datos tenga datos que mostrar. - Para agregar un salto de página, en laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enSeccionesy seleccione .
- Para cambiar el aspecto del pie de página, seleccionePie de páginay edite los valores dePropiedades.CONSEJO: Para diseñar la interfaz de usuario del encabezado, la sección del panel, la sección de la cuadrícula de datos o el pie de página, expanda el informe enVista del proyectoy, a continuación, haga doble clic en el objeto para editarlo en el editor del objeto.
informe
Entregue su opinión