Editar un esquema de recetas

Puede editar las propiedades de un esquema de recetas mediante una interfaz dedicada integrada en
FactoryTalk Optix
.
  1. Para editar un esquema de recetas
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Abrir página de panel
    .
  3. En el editor, seleccione
    Configurar una receta
    .
  4. Seleccione la receta que desea editar.
  5. Si es necesario, edite las propiedades
    Nombre
    y
    Nodo de destino
    .
  6. Seleccione
    Siguiente
    .
  7. Seleccione una base de datos existente o configure una nueva base de datos:
    • Para utilizar una base de datos existente:
      1. Seleccione una base de datos existente.
      2. Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
      3. Seleccione
        Siguiente
        .
    • Para crear una base de datos:
      1. Seleccione
        Nueva base de datos
        .
      2. Si es necesario, edite los campos
        Nombre
        y
        Tipo
        .
      3. Seleccione
        Siguiente
        .
      4. Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
      5. Seleccione
        Siguiente
        .
    • Para duplicar una base de datos disponible:
      CONSEJO: La duplicación de una base de datos existente le permite crear rápidamente una base de datos a partir de la base de datos existente.
      1. Haga clic con el botón derecho en una base de datos disponible y seleccione
        Duplicar
        .
      2. Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
  8. Seleccione
    Siguiente
    .
  9. Seleccione los parámetros de receta que usará.
    CONSEJO: Puede mostrar u ocultar variables (parámetros) anidadas en otras variables con el conmutador
    Variables anidadas
    . Puede encontrar rápidamente los parámetros que desee seleccionar utilizando el campo
    Buscar
    .
  10. Seleccione
    Siguiente
    .
  11. Revise la configuración.
  12. Seleccione
    Salir
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal