Guardar un proyecto

Guarde un proyecto para guardar el contenido. Almacene los proyectos localmente, en un repositorio de control de versiones, en una unidad de red o en una unidad extraíble.
  • Guarde un proyecto con uno de estos tres métodos:
  • En la barra de herramientas, seleccione
    Guardar
    .
    El proyecto se guarda como un proyecto en la misma ubicación desde la que ha abierto el proyecto.
  • En la barra de herramientas, seleccione la flecha hacia abajo después de
    Guardar
    , seleccione
    Guardar como
    y, a continuación, en
    Guardar proyecto como
    , guarde el proyecto:
    1. Nombre
      . Introduzca un nuevo nombre.
    2. Ubicación
      . Introduzca la ubicación en la que desea guardar el proyecto.
    3. (Opcional)
      Usar control de versiones
      . Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados y almacenar el proyecto en un repositorio Git.
      CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, el nombre que guarde y el nombre del repositorio deben coincidir. Los nombres solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
    4. (opcional)
      Cifrar secretos
      . Seleccione esta opción para cifrar los datos confidenciales en el proyecto.
    5. Seleccione
      Aceptar
      .
  • En la barra de herramientas, seleccione
    Guardar
    Guardar y confirmar
    .
    El proyecto se guarda y se realiza una confirmación en el repositorio de control de la versión local.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal