ID de nodo de proyecto
Al guardar un proyecto, los ID de los nodos del proyecto que no están expuestos a través de OPC UA pueden cambiar para optimizar el rendimiento. Si el servidor OPC UA expone nodos, los ID de estos nodos se vuelven fijos. No cambian cuando se guarda el proyecto.
OBSERVACIÓN:
Consulte Diccionario de términos para obtener más información sobre la definición de nodeID.
ID de nodo personalizado
Para definir los ID de nodo fijo personalizados, edite el archivo .
ProjectName
\Nodes\Model\Model.yaml
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
recomienda editar el archivo Model.yaml
solo para los usuarios más avanzados, ya que puede provocar daños al proyecto. Asegúrese de hacer una copia de seguridad del proyecto antes de realizar cambios en el archivo Model.yaml
. Consulte Duplicar un proyecto, Copia de seguridad del proyecto y Restaurar un proyecto.El siguiente ejemplo del archivo
Model.yaml
muestra los ID personalizados definidos para cuatro variables:Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2Id: "s='Custom Variable 2'"Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3Id: s=CustomVariable3Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4Id: i=12345Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5Id: 's="some"."name"'Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
nodo
id de nodo
Entregue su opinión