Registrador
Un objeto de registrador registra los datos y los almacena en una base de datos.
FactoryTalk Optix
ofrece dos tipos de registradores:- Registrador de datos. Valores de muestra de una o varias variables a intervalos de tiempo regulares o a demanda. Las propiedades de banda muerta de un registrador de datos le permiten muestrear variables con respecto al valor de muestra anterior de la variable. El registrador se configura para almacenar los códigos de operación en la base de datos cuando se lee el controlador.
- Registrador de eventos. Registra las propiedades de uno o varios tipos de eventos generados por:
- Un nodo específico o sus nodos secundarios
- Cualquier nodo del proyecto
Los datos del registrador de datos y del registrador de eventos aparecen en tablas.
Para un registro de auditoría de eventos, puede registrar las operaciones que los usuarios realizan en tiempo de ejecución. Utilice estos datos para realizar comprobaciones de calidad o para certificar aplicaciones. Un registrador de eventos puede registrar operaciones que incluyen:
- Escribir en variables
- Editar atributos de nodo
- Crear y eliminar nodos
- Ejecutar métodos
- Iniciar y cerrar sesiones
base de datos
Entregue su opinión