Configurar una tendencia

Configure el origen de los datos que se mostrarán en el objeto Tendencia. Agregue una pluma para cada punto de datos que desee dibujar en el gráfico de tendencias. Al proyectar tendencias de datos históricos de una base de datos, se dibuja una línea de tendencias entre puntos cuando el registrador no captura datos.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo que contendrá el objeto
    Tendencia
    y seleccione
    Nuevo
    Controles de datos
    Tendencia
    .
  2. En
    Propiedades
    , en
    Modo de tendencia
    , seleccione una de las siguientes opciones:
    • Normal
      . El modo predeterminado de los gráficos de tendencia. Desplácese y haga zoom en el gráfico de tendencia.
    • Traza
      . Agrega trazos de tiempo al gráfico para marcar puntos de datos significativos.
    • Rango
      . Seleccione, mueva y cambie el tamaño de los rangos de tiempo en el gráfico de tendencias.
    CONSEJO: Los objetos de tendencia exponen métodos
    Borrar trazas de tiempo
    y
    Borrar rangos de tiempo
    . Para poder eliminar trazos y rangos de tiempo del gráfico de tendencias, puede asociar estos métodos a eventos de botón. Para obtener más información, consulte Agregar un método a un evento existente.
  3. Cree un vínculo dinámico entre el
    Modelo
    y un nodo o una base de datos a partir de los cuales desea obtener los datos.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    CONSEJO: Para configurar las plumas de tendencia y tendencias para los datos del registrador de datos, en la
    Vista del proyecto
    , ponga un registrador de datos en la tendencia del editor. También puede poner el registrador de datos en el
    Modelo
    de tendencia en
    Propiedades
    .
  4. (Opcional) Configure las propiedades de las tendencias:
    • Consulta
      . Consulta SQL que filtra los datos. Para obtener más información sobre las consultas, vea Consultas SQL.
    • Tiempo de actualización
      . Tiempo de muestreo.
    • Zona horaria de referencia
      . Zona horaria correspondiente a la fecha y la hora en el eje X.
  5. En
    Plumas
    , asocie
    PlumaDeTendencia
    #
    al origen de datos de la pluma.
    Tipo de datos
    Origen de datos
    Valores en tiempo real de una variable específica
    Vínculo dinámico a una variable.
    Valores en tiempo real muestreados por un registrador de datos
    Vínculo dinámico a la propiedad
    Último valor
    de un Registrador de datos.
    Valores históricos de las variables almacenadas en una base de datos
    Nombre de la columna de interés en una base de datos.
    No cree un vínculo dinámico a la columna de interés en la base de datos. En su lugar, proporcione el nombre de la columna.
  6. (Opcional) Configurar las propiedades de la pluma:
    • Grosor
      . Grosor de línea de la pluma.
    • Título
      . Título de la pluma.
    • Color
      . Color de la línea de pluma.
    • Habilitado
      . Muestra u oculta la pluma.
  7. (Opcional) Para agregar un umbral a una pluma, junto a
    Umbrales
    , seleccione
    Add
    y configure las propiedades
    Umbral
    #
    :
    • Valor
      . Posición de la línea de umbral en el eje Y.
    • Color
      . Color de la línea de umbral.
    • Grosor
      . Grosor de la línea de umbral.
  8. (Opcional) Para agregar un lápiz, junto a
    Plumas
    , seleccione
    Add
    y repita los pasos 5.
  9. (Opcional) Para agregar un eje Y, haga clic con el botón derecho en
    PlumaDeTendencia
    y seleccione
    YAxis
    .
    CONSEJO: Agregar más ejes Y a plumas de tendencia es útil para visualizar los mismos datos en diferentes escalas. Para controlar la escala, establezca las propiedades
    Valor máximo
    y
    Valor mínimo
    .
  10. (Opcional) Configure las propiedades del eje X:
    • Interactivo
      . Hace que el eje X sea interactivo en tiempo de ejecución.
      Solo se aplica al
      Modo de tendencia
      normal
      .
    • Fecha y hora
      . Fecha y hora que se muestran en el eje X en tiempo de ejecución. El valor predeterminado es la hora actual.
    • Posición
      . Si especifica
      Fecha y hora
      , puede establecer la posición del eje X en una de las siguientes opciones:
      • Izquierda
        . Muestra la fecha y hora especificadas a la izquierda del eje X.
      • Derecha
        . Muestra la fecha y hora especificadas a la derecha del eje X.
      • Centro
        . Muestra la fecha y la hora especificadas en el centro del eje X.
    • Seguir
      . Desplaza el eje X automáticamente a medida que avanza el tiempo en tiempo de ejecución.
    • Ventana de tiempo
      . Intervalo de tiempo que muestra la tendencia (en milisegundos).
  11. (Opcional) Configure las propiedades del eje Y:
    • Escalado automático
      . Escala el eje Y en tiempo de ejecución basándose en los valores mínimo y máximo.
    • Interactivo
      . Hace que el eje Y sea interactivo.
    • Valor mínimo
      . Valor mínimo mostrado en el eje Y.
    • Valor máximo
      . Valor máximo mostrado en el eje Y.
  12. (Opcional) Agregue el método
    Actualizar
    del objeto
    Tendencia
    a un evento.
    Por ejemplo, asocie el método
    Actualizar
    con el
    Evento MouseClick
    de un objeto
    Botón
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal