Configurar un gráfico circular
Configure un objeto
Gráfico circular
para obtener datos de un nodo de proyecto o de una base de datos.- EnVista del proyecto, dentro deUI, haga clic con el botón secundario en un contenedor y, a continuación, seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadModeloy un nodo.Nodo seleccionadoCuadro combinadoObjeto de base de datosValores contenidos en tablas de base de datos.Nodo del proyectoValores de atributos o propiedades de todos los nodos secundarios directos.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (opcional) Especifica el tipo de elementos que se mostrarán en el objeto estableciendoItemKind.CONSEJO:La propiedadItemKindse establece automáticamente con el tipo/variable de objeto reconocido entre los nodos secundarios.Por ejemplo, si el modelo está basado en un nodo de carpeta que contiene varias instancias de un tipo de objetoMotor,ItemKindse establece automáticamente en la referencia al tipoMotor. En este caso, los valores que se muestran son los atributos o propiedades de diferentes instancias (Motor1,Motor2,Motor3y así sucesivamente).
- Para configurar las etiquetas del diagrama, cree un vínculo dinámico entreEtiquetay un argumento de variable (por ejemplo,@BrowseName).
circular
gráfico circular
Entregue su opinión