Configurar un gráfico de histograma
Configure un objeto
Gráfico de histograma
para obtener datos de un nodo de proyecto o una base de datos.- EnVista del proyecto, enUI, haga clic con el botón derecho en un contenedor y, a continuación, seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadModeloy un nodo.Nodo seleccionadoConsulta de ejemploCuadro combinadoObjeto de base de datosSELECT Column1, Column2 FROM TableName ORDER BY Column1 DESC LIMIT 50Valores contenidos en tablas de base de datos.Nodo del proyectoSELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE "Motor%"Valores de atributos o propiedades de todos los nodos secundarios directos.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (opcional) Especifica el tipo de elementos que se mostrarán en el objeto estableciendoItemKind.CONSEJO:La propiedadItemKindse establece automáticamente con el tipo/variable de objeto reconocido entre los nodos secundarios.Por ejemplo, si el modelo está basado en un nodo de carpeta que contiene varias instancias de un tipo de objetoMotor,ItemKindse establece automáticamente en la referencia al tipoMotor. En este caso, los valores que se muestran son los atributos o propiedades de diferentes instancias (Motor1,Motor2,Motor3y así sucesivamente).
- Para configurar las etiquetas del diagrama, cree un vínculo dinámico entreEtiquetay un argumento de variable (por ejemplo,@BrowseName).
gráfico de histograma
Entregue su opinión