Ventana
Contenedor raíz. En un motor de presentación, puede establecer Ventana para determinar la interfaz de usuario inicial en tiempo de ejecución.
Caso de uso
La ventana debe estar presente en cada proyecto. La ventana es un tipo de objeto y no puede tener instancias. El objeto Ventana contiene todos los objetos de la interfaz de usuario y la lógica de esos objetos.
CONSEJO:
Puede crear varios objetos de ventana para usarlos con diferentes motores de presentación. Consulte Motores de presentación.
Las propiedades
X
, Y
y Siempre en la parte superior
se aplican solo al motor de presentación nativo.ventana
Entregue su opinión