Configurar un diseño vertical
Para configurar un diseño horizontal, agregue un objeto de diseño horizontal, agregue objetos secundarios y ajuste las propiedades.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo que contendrá el objeto de diseño vertical y seleccione .
- Agregue o mueva objetos gráficos secundarios bajo el diseño vertical.Para obtener más información sobre cómo mover objetos gráficos, consulte Mover un nodo.Por ejemplo, agregue botones bajo un diseño vertical para crear una fila de botones. Consulte Botón.Los objetos secundarios se distribuyen uno a uno en una columna.
- (Opcional) EnPropiedades, establezca cómo distribuir los objetos gráficos secundarios:
- Alineación de contenido:
- Alineado superior. Fija los objetos secundarios a la parte superior del diseño vertical.
- Alineado en el centro. Fija los objetos secundarios en el centro del diseño vertical.
- Alineado inferior. Fija los objetos secundarios en la parte inferior del diseño vertical.
- Ajuste. Se ajustan los objetos secundarios si no se ajustan a la altura del diseño vertical.Ajuste establecido en VerdaderoAjuste establecido en Falso
- Separación horizontal. Espacio horizontal entre las columnas de objetos secundarios ajustados del diseño vertical.
- Separación vertical. Espacio vertical entre los objetos secundarios del diseño horizontal.
vertical
diseño vertical
Entregue su opinión