Configurar un diseño a escala

Para configurar un diseño a escala, agregue un objeto de diseño a escala y objetos secundarios, y después cambie las propiedades del diseño a escala.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en un nodo que contendrá el objeto de diseño a escala y seleccione
    Nuevo
    Contenedores
    Diseño a escala
    .
    Por ejemplo, agregue el diseño a escala en
    MainWindow (type)
    .
  2. (Opcional) Pase el cursor por el diseño a escala, seleccione
    Edit
    y después introduzca un nombre personalizado para el objeto.
  3. Agregue o mueva objetos gráficos secundarios bajo el diseño a escala.
    Para obtener más información sobre cómo mover objetos gráficos, consulte Mover un nodo.
    Por ejemplo, agregue botones bajo un diseño de cuadrícula para crear una cuadrícula de botones. Consulte Botón.
  4. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en el objeto de diseño a escala y, en
    Propiedades
    , complete:
    • Modo de relleno
      . Seleccione
      Ajustar
      para mantener la relación de aspecto original de los objetos secundarios al cambiar el tamaño del objeto de diseño a escala; Seleccione
      Estirar
      para no tener en cuenta la relación de aspecto original de los objetos secundarios al cambiar el tamaño del objeto de diseño a escala.
    • Escalado de fuente
      . Escala el tamaño de fuente de los objetos secundarios a medida que cambia el tamaño del contenedor de diseño a escala.
    • Alineación horizontal
      . Establézcalo en
      Estirar
      para cambiar el tamaño del diseño a escala horizontalmente cuando cambie el tamaño del contenedor primario.
    • Alineación vertical
      . Establézcalo en
      Estirar
      para cambiar el tamaño del objeto de diseño a escala verticalmente cuando cambie el tamaño del contenedor primario.
    • Ancho original
      y
      Altura original
      . Determine el tamaño inicial del objeto de diseño a escala.
      IMPORTANTE: Las propiedades
      Ancho original
      y
      Altura original
      solo son visibles si hace doble clic en el objeto Diseño a escala en la
      Vista del proyecto
      .
      CONSEJO: También puede ajustar el
      Ancho original
      y la
      Altura original
      cambiando el tamaño del contenedor de diseño a escala en el editor.
    • (Opcional)
      Margen izquierdo
      ,
      Margen superior
      ,
      Margen derecho
      ,
      Margen inferior
      . Establezca los márgenes del objeto de diseño a escala.
Para ver un ejemplo de implementación de diseño a escala, consulte Diseño a escala
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal