Medidor lineal
Establece o muestra un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores.
Caso de uso
Establezca y muestre el valor de una variable analógica dentro de un valor mínimo y máximo.
CONSEJO:
Utilice la propiedad
Información sobre herramientas
para mostrar u ocultar la visualización del valor que hay sobre el punto de selección en el calibre. Use la propiedad Zona de advertencia
para mostrar rangos de valores específicos en diferentes colores.Ejemplo
Medidor lineal con dos zonas de advertencia definidas

medidor lineal
Entregue su opinión