Casilla de verificación
Establece y muestra un valor booleano usando Seleccionar y Borrar.
Operación
- Casilla de verificación seleccionada
- El valor de la variable asociada es Verdadero.
- Casilla de verificación desactivada
- El valor de la variable asociada es Falso.
Caso de uso
Habilite o deshabilite funciones o características en una
Aplicación FactoryTalk Optix
. Por ejemplo, alterne un gráfico que visualice los datos.Ejemplo
Casilla de verificación desactivada

Casilla de verificación seleccionada

casilla de verificación
casilla de verificación
Entregue su opinión