Agregar un evento a un objeto desde otro objeto
Agregue un evento de un objeto a otro para evitar volver a crear el mismo evento para varios objetos.
- En laVista del proyecto, seleccione el objeto al que desea agregar el evento.
- EnPropiedades, después deEventos, seleccioneAgregar evento externo.
- Desplácese hasta el objeto que tenga el evento que desea agregar al objeto actual, selecciónelo y, a continuación, elijaSeleccionar.
- Para asociar un método con el evento, después del evento, seleccioneAgregar método NETy elija el método deseado.
- En la ventana de selección, desplácese hasta el método, selecciónelo y realice una de las siguientes acciones:
- Para agregar unMétodo global, expanda el nodoComandosy expanda el nodo de método para seleccionar un método.
- Para agregar unNodo local, expanda el nodo del objeto para seleccionar un método.
- ElijaSeleccionar.
- (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
evento
evento externo
Entregue su opinión