Explorador de vínculos dinámicos
Utilice el explorador de vínculos dinámicos para seleccionar el nodo de origen o el atributo del vínculo en el modelo de información del proyecto.
El contenido del explorador de vínculos dinámicos depende del tipo de datos de la variable que se abrió en el explorador, así como de la variable seleccionada en el explorador. Por ejemplo, las opciones de
Formato
solo aparecen si la variable que se abre en el explorador tiene una cadena de tipo de datos LocalizedText. Ningún otro tipo de datos muestra la opción Formato
.Para abrir el explorador de Vínculo dinámico, seleccione
o
.

Agregar vínculo dinámico

Cambiar vínculo dinámico

Elemento | Nombre | Descripción |
---|---|---|
![]() | Básico | Muestra los nodos de proyecto que puede utilizar para crear un vínculo dinámico. Esta ficha está deshabilitada para los vínculos dinámicos complejos. |
![]() | Avanzado | Muestra el editor de vínculos dinámicos complejos en el explorador de vínculos dinámicos. Consulte Editor de vínculos dinámicos complejos. |
![]() | ![]() | Filtrar nodos. |
![]() | Ruta de acceso | Destino de la variable seleccionada. |
![]() | Buscar | Busca nodos. |
![]() | Proyecto | Desplácese por el modelo de información del proyecto. |
![]() | Atributo | El atributo OPC UA que se aplicará al nodo seleccionado. |
![]() | Formato | El formato que se aplicará a la variable seleccionada. |
![]() | Índices de matriz | Un índice de matriz de la variable seleccionada. Esta opción solo aparece para variables de matriz. |
![]() | Índice de bits | Índice para acceder al bit especificado de la variable seleccionada. |
![]() | Cancelar | Cancele la creación del vínculo dinámico y cierre el cuadro de diálogo. |
![]() | Seleccionar | Cree un vínculo dinámico con el objeto seleccionado. |
![]() | Quitar vínculo | Quite el vínculo dinámico. En el caso de que el vínculo dinámico no se pueda quitar, aparece Restablecer enlace . |
explorador de vínculos dinámicos
Entregue su opinión