Crear una base de datos Influx remota

CONSEJO: La base de datos de Influx remota no es compatible con la nube de InfluxDB.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Almacenes de datos
    y seleccione
    Base de datos InfluxDB remota
    .
  2. En
    Propiedades
    , rellene:
    • Propiedades
      :
      • Servidor
        . Dirección IP o nombre de host del servidor de base de datos.
      • Puerto TCP
        . Puerto TCP del servidor de base de datos.
        CONSEJO: El valor predeterminado para los servidores InfluxDB suele ser 8086.
      • Organización
        . La organización debe coincidir con la especificada en el servidor de la base de datos.
      • Bucket
        . El bucket debe coincidir con el especificado en el servidor de la base de datos.
      • Token
        . El token debe coincidir con el especificado para capturar datos del servidor de la base de datos.
      • Usar SSL
        . Para una conexión de datos segura, ajústelo en
        Verdadero
        .
      • Certificado del servidor
        . El certificado del servidor debe coincidir con el especificado en el servidor de la base de datos para una conexión SSL segura.
    • Almacenar y reenviar
      :
      CONSEJO: Almacenar y reenviar almacena los datos en caso de pérdida temporal de la conexión con el almacenamiento.
      Almacenar y reenviar solo está disponible para bases de datos de influjo externas. Consulte Almacenar y reenviar.
      • Almacenar y reenviar habilitado
        .  Habilita o deshabilita Almacenar y reenviar.
      • Tamaño máximo del búfer de Almacenar y reenviar
        . Número máximo de elementos en el búfer, que puede establecerse entre 1 y 100.000. Un elemento es una entrada (fila) en una tabla de base de datos.
        CONSEJO: Están disponibles las siguientes propiedades de diagnóstico de solo lectura:

          Uso del búfer de Almacenar y reenviar
          . Un valor de diagnóstico establecido por el tiempo de ejecución que indica el número actual de elementos en el búfer.

          Desbordamiento del búfer de Almacenar y reenviar
          . Un valor de diagnóstico establecido por el tiempo de ejecución. Falso: indica que se gestionan los datos que están por llegar.

    CONSEJO:
    El almacén de datos de InfluxDB tiene una propiedad adicional para cada tabla creada para asignar etiquetas de InfluxDB al conjunto de datos. La base de datos Influx utiliza las etiquetas de InfluxDB para identificar y etiquetar puntos de datos para su posterior análisis. También es una manera de registrar puntos de datos con el mismo sello de hora en el mismo bucket y medición, y evitar la pérdida de datos.
    Por ejemplo: Sin etiquetas definidas, cuando se activan muchos eventos al mismo tiempo (con el mismo sello de hora), InfluxDB los sobrescribe y solo se registra un registro en la base de datos. Para evitarlo, puede vincular la propiedad a una propiedad única de un evento registrado (como ). Esto obliga al servidor de InfluxDB a registrar todos los puntos de datos con el mismo sello de hora. Puede utilizar la propiedad para agregar cualquier variable como etiqueta para puntos de datos, para mantener y analizar los datos almacenados en el servidor.
(Opcional) Configure la estructura de la base de datos. Consulte Configurar una tabla de bases de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal