Convertidor lineal
Convierta los valores de datos sin procesar en valores a escala basándose en la relación lineal aplicada a la entrada.
Propiedades
Propiedad | Descripción |
---|---|
Pendiente | Inclinación de la línea. |
Intersección | Punto en el eje Y por el que pasa la pendiente de la línea. |
Modo | La dirección del vínculo dinámico:
|
Origen
Una variable que contiene un valor sin procesar que se convertirá.
Salida
Un valor a escala basado en la conversión lineal configurada.
Ejemplo

datos sin procesar
valor escalado
convertidor lineal
Entregue su opinión