Convertidor condicional
Compruebe si el valor de la variable de origen es
True
o False
.Propiedades
Propiedad | Descripción |
---|---|
Valor True | El valor de la expresión que es True . |
Valor False | El valor de la expresión que es False . |
Modo | La dirección del vínculo dinámico:
|
Origen
La variable de condición (Boolean).
Salida
Un valor
True
o False
.Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el convertidor condicional:
- Establece en verde el color de texto de una etiqueta si se activa un interruptor.
- Establece el color de texto de una etiqueta en rojo si se borra un interruptor.

convertidor condicional
Entregue su opinión