Configure el modo de autenticación

Cambie el modo de autenticación predeterminado para permitir que los usuarios locales y los usuarios de dominio puedan iniciar sesión en tiempo de ejecución.
Requisitos previos
Para permitir que los usuarios de Active Directory lleven a cabo la autenticación, puede realizar una de estas acciones:
  • Obtenga el nombre de dominio y la dirección del servidor de Active Directory.
  • Asegúrese de que el cliente de
    Windows
    esté unido al dominio de Active Directory.
Para permitir que se autentiquen los usuarios LDAP, debe obtener:
  • Dirección del servidor LDAP
  • Archivo de certificado de CA Base64 exportado desde el servidor de Active Directory o desde un equipo del dominio
CONSEJO:
FactoryTalk Optix Studio
no es compatible con LDAP sobre SSL (LDAPS).
  1. Para configurar el modo de autenticación
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el nodo raíz.
  3. En
    Propiedades
    , expanda
    Autenticación
    y, a continuación, en
    Modo de autenticación
    , seleccione un tipo de autenticación:
    • Solo modelo
      . Usuarios creados en
      FactoryTalk Optix Studio
      .
    • Solo local
      . Usuarios de equipos locales.
    • Solo dominio
      . Usuarios de Active Directory y LDAP.
    • Dominio y local
      . Usuarios de Active Directory, LDAP y equipos locales.
    • Dominio, local y modelo
      . Usuarios de Active Directory y LDAP, usuarios de equipos locales y usuarios creados en
      FactoryTalk Optix Studio
      .
    • OAuth 2.0
      . Usuarios autorizados con el protocolo OAuth 2.0. 
  4. Configure las propiedades del modo de autenticación seleccionado.
    Para obtener más información, consulte Propiedades de autenticación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal