Auditoría de firma

La auditoría de firma impone una confirmación adicional para las tareas críticas y mejora la seguridad del proyecto. Configure la firma de auditoría para activar un flujo de trabajo de firma electrónica para usuarios o grupos específicos cuando accedan a áreas seleccionadas de
Aplicación FactoryTalk Optix
o realicen acciones específicas.
CONSEJO: Por ejemplo, se puede activar un flujo de trabajo de firma electrónica cuando un usuario cambia el valor de la variable asociada a un calibre lineal.

Flujos de trabajo de firma electrónica

Puede exigir a los usuarios que completen los flujos de trabajo de firma electrónica si se da una condición específica. De manera predeterminada, todos los flujos de trabajo permiten a los usuarios proporcionar notas opcionales.
ConfirmWorkflow
Requiere que los usuarios seleccionen
Confirmar
para realizar una acción específica.
Puede utilizar ConfirmWorkflow para proporcionar a los usuarios un mensaje de confirmación que resuma los cambios que deben aplicarse.
ConfirmWorkflow
SignWorkflow
Requiere que el usuario autentique y seleccione
Confirmar
para realizar una acción específica.
Puede utilizar SignWorkflow para proporcionar a los usuarios un resumen de los cambios que deben aplicarse y exigir a los usuarios que autentifiquen su identidad.
SignWorkflow
DoubleSignWorkflow
Requiere que dos usuarios autentiquen su identidad y seleccionen
Confirmar
para realizar una acción específica.
Puede utilizar este flujo de trabajo para proporcionar a los usuarios un resumen de los cambios que deben aplicarse y exigir que el usuario y otro usuario autorizado autentiquen sus identidades.
DoubleSignWorkflow
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal