Configurar la ventana principal
La ventana principal contiene todos los elementos gráficos que se muestran en tiempo de diseño en
FactoryTalk Optix Studio
y en tiempo de ejecución en su Aplicación FactoryTalk Optix
.- EnVista del proyecto, expandaUIy haga doble clic enMainWindow (type).El área de la ventana principal se muestra en el editor. La ventana principal no contiene ningún elemento gráfico.
- EnPropiedades, establezcaAnchoen1080yAlturaen600.Las dimensiones iniciales de la ventana principal ahora son1080 x 600. En tiempo de ejecución, puede cambiar el tamaño de la ventana principal en cualquier momento. Para obtener más información sobre el tamaño, consulte Convenciones de tamaño.CONSEJO: Para que la aplicación se ajuste a la resolución de pantalla, puede establecer diferentes valores enAnchoyAltura. De manera alternativa, puede establecerPantalla completacomoTruepero es más fácil desarrollar y previsualizar las aplicaciones con la configuración predeterminadaFalso.Ventana principal redimensionada en blanco en el editor

- (Opcional) Si desea que la ventana de su aplicación flote por encima de otras ventanas, establezcaSiempre en la parte superiorenTrue.
- (opcional) EstablezcaLeyendapara proporcionar un título personalizado para la ventana de su aplicación.Por ejemplo, establezcaLeyendacomoQuick start applicationpara reemplazar el título de ventana predeterminada.
Ventana principal en blanco con un título personalizado

Entregue su opinión