Barra de herramientas principal
La barra de herramientas principal de la parte superior de
FactoryTalk Optix Studio
incluye los botones que utilizan todas las vistas del software.Elemento | Descripción | Función |
|---|---|---|
![]() | Proyecto | Abre la página Inicio. La página Inicio permite crear, abrir o cerrar un proyecto. |
Guardar | Guarda el proyecto. Seleccione una opción de la lista para:
| |
![]() | Guardar y confirmar | Guarde los cambios y confirme los cambios para hacer una copia de seguridad en el repositorio local. |
Insertar en remoto | Inserta los cambios guardados y confirmados en el repositorio remoto para que los usuarios vean los últimos cambios realizados en el proyecto. | |
Extraer desde remoto | Quita los últimos cambios del repositorio remoto para ver los últimos cambios que otros usuarios han realizado. | |
![]() | Ver historial | Muestra el historial de cambios realizados en el proyecto. Puede restaurar cualquier confirmación para volver a una versión anterior del proyecto. |
Deshacer | Cancela la última operación. | |
Rehacer | Repite la última operación. | |
Examinar archivos de proyecto | Abre la ventana de recursos del proyecto para mostrar, importar o eliminar archivos de proyecto como, por ejemplo, imágenes, vídeos, documentos y certificados. | |
Bibliotecas de plantillas | Abre las bibliotecas y variables de plantilla predeterminadas y personalizadas. | |
![]() | Abrir solución .NET | Abre el proyecto .NET para incorporar una funcionalidad adicional usando código C# personalizado. |
Abrir página de panel | Abre un panel de configuración para empezar a diseñar la interfaz de usuario. Seleccione la lista para configurar el dispositivo conectado, el registro de datos y las recetas, o para administrar usuarios y grupos. | |
![]() | Detener | Detiene la aplicación que se está ejecutando en el dispositivo cliente. |
Ejecutar en emulador | Compila, transfiere y ejecute la aplicación en el dispositivo cliente o emulador seleccionado. Seleccione un dispositivo cliente diferente de la lista. | |
![]() | VPN | Abre una conexión VPN. |
![]() | Escritorio remoto | Abre conexión a escritorio remoto. |
Entregue su opinión