Integrar la interfaz con NetLogics
Integre los NetLogics con la interfaz de la aplicación.
- EnVista del proyecto, expanda .
- Configure el botón Insertar datos aleatorios:
- EnVista del proyecto, seleccioneInsertButton.
- EnEventos, al lado deEvento MouseClick, seleccioney seleccione .

- Configure el botón Mostrar consulta en la etiqueta:
- EnVista del proyecto, seleccioneRunQueryButton.
- EnEventos, al lado delEvento MouseClick, seleccioney seleccione .

Entregue su opinión