IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)
    Escribe el valor pasado en el primer argumento en la variable en la que invoca. El segundo argumento opcional establece el período de tiempo de espera.
void RemoteWrite(UAValuevalue, doubletimeoutMilliseconds);
Argumentos
      - value(UAValue)
- Valor que se va a escribir.
- timeoutMilliseconds(doble)
- El período de tiempo de espera, expresado en milisegundos, después del cual la API lanza una excepción.CONSEJO: Si no se especifica, el valor predeterminado del argumento es30000(30 segundos).
Ejemplo
      En el siguiente ejemplo, se escribe el valor 
42
 en la variable Speed
.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Entregue su opinión