Gestionar rutas de acceso de archivos y recursos
La clase C# estática
ResourceURI
representa la ruta (URI) de un archivo o recurso dentro o fuera del proyecto.
CONSEJO:
La clase
ResourceURI
representa el mismo tipo de datos para las variables. Por ejemplo, la propiedad Path
de un objeto Image
.Propiedades de objeto ResourceURI
ResourceURI
Propiedades | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
URIType | URIType | Tipo de la ruta contenida:
|
ProjectRelativePath | string | Ruta relativa de un archivo en relación con la carpeta ProjectFiles . |
ApplicationRelativePath | string | Ruta relativa de un archivo en relación con la carpeta ApplicationFiles . |
AbsoluteFilePath | string | Ruta absoluta de un archivo externo al proyecto. |
URI | string | Ruta absoluta de un recurso genérico. |
URIType | ProjectRelativePath | ApplicationRelativePath | AbsoluteFilePath | URI |
|---|---|---|---|---|
URI | - | - | - | URI (por ejemplo, un URL HTTP) |
ProjectRelative | Ruta relativa a la carpeta ProjectFiles | - | - | Ruta absoluta |
ApplicationRelative | - | Ruta relativa en relación con la carpeta ApplicationFiles | - | Ruta absoluta |
AbsoluteFilePath | - | - | Ruta absoluta | Ruta absoluta |
Entregue su opinión