Agregar un dispositivo cliente
Configure un dispositivo cliente para permitir la implementación de
Aplicaciones FactoryTalk Optix
a través de la red.- En la barra de herramientas principal, junto a, seleccione el menú desplegable del cliente.En ejecución
- (opcional) enConfiguración del dispositivo cliente, para mostrar únicamente los dispositivos cliente remotos activos, alterneDispositivos remotos activos.CONSEJO: Actualice los dispositivos cliente remotos seleccionandoActualizar.
- Seleccione:
- Una carpeta y elija.

- Un dispositivoFactoryTalk®Remote Access™y elijapara agregar un dispositivo accesible desde la red del dispositivo
FactoryTalk Remote Accessseleccionado.
- (Opcional) EnNombre, edite el nombre del dispositivo de destino.IMPORTANTE: Solo se permiten caracteres alfanuméricos en el nombre.
- EnDirección IP, especifique la dirección IP del dispositivo de destino.
- EnNombre de usuario, introduzca el nombre del usuario en el que desea iniciar sesión en el dispositivo de destino.
- Nombre de usuario deWindows®
- Un nombre de usuario del sistema:
- DOMAIN\, para usuarios de dominio.username
- , para usuarios locales en dispositivos unidos a un dominio..username
- , para usuarios locales en dispositivos que no pertenecen a un dominio.username
- Nombre de usuario de Linux
- Nombre de usuario de administrador.
IMPORTANTE: Debe configurarse una contraseña para el usuario en el dispositivo de destino. - (Opcional) SeleccioneCifrar el proyecto en el dispositivopara cifrar el proyecto implementado en el dispositivo de destino.Para obtener más información, consulte Cifrado de proyecto.
- (Opcional) SeleccioneDescargar proyecto de origen en el dispositivopara descargar el proyecto de origen en el dispositivo de destino.CONSEJO: Al descargar el proyecto de origen en el dispositivo de destino, podrá cargar el proyecto de origen desde el equipo de destino al equipo de desarrollo más tarde. Para obtener más información, consulte Abrir un proyecto.
- (Opcional, solo para dispositivos cliente deWindows) En laRuta de destino, introduzca la ruta del dispositivo de destino para implementar la aplicación.CONSEJO: La ruta de destino de la implementación predeterminada es%localappdata%. La definición de una ruta es útil cuando la particiónC:\del dispositivo cliente esté protegida contra escritura.
- ElijaSeleccionarpara seleccionar el dispositivo cliente de destino.
Entregue su opinión