Restaurar una versión anterior de un proyecto
Restaure una versión anterior de un proyecto local o remoto.
Cuando se restaura una confirmación, el proyecto del equipo local se actualiza para incluir el contenido de la confirmación seleccionada. La restauración de una confirmación de forma permanente elimina todas las confirmaciones que se han producido después de la confirmación restaurada. Restaure una confirmación en el
Historial de versiones
.- En la barra de herramientas principal del proyecto abierto, seleccione.
Ver historial - Seleccionepara seleccionar la confirmación y la versión del proyecto que desea restaurar.

- SeleccioneRestaurar.
El
Historial de versiones
se cierra y el proyecto abierto incluye los cambios de la confirmación seleccionada.Entregue su opinión